This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] V62/06626-01YE 认证和启动

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1291795/v62-06626-01ye-qualification-and-start-up

主题中讨论的其他器件:TPS736
  • 我们可以从 TI 网站下载资质认证数据。  您能否确认该器件是符合此封装要求、还是符合其他封装要求并移入此封装?
  • 器件在-40°C 和-55°C 条件下启动所需的最长时间是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heidi、您好!

    我会就这些问题与我的团队进行核实、明天会给您提供最新情况。

    但是、我想指出的是、TI 提供的传统器件 不 有任何更新计划。 我强烈建议您改用其他器件。

    TPS73601QDBVRQ1 是一款 采用 SOT-23-5封装的非常类似的器件替代产品、但它仅符合-40C 的要求、而 V62/06626-01YE 只符合-55C 的要求。

    如果您可以分享任何套接字要求、包括以下任何一项、这将帮助我提出最佳的备选器件建议:

    最大和标称输入电压

    最大和标称输出电流

    所需输出电压

    工作温度范围

    是否有任何特性要求、例如使能或集成反向电流保护?

    是否需要低噪声?

    是否存在任何封装或尺寸限制?

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelsey:

    感谢您的讲解。  实际上、我们已经使用该部件很多年了。  我们一直在进行一些元件级测试、发现在低温条件下存在一些问题、这就是我们提出一些问题的原因。 在我们的应用(甚至低至-40°C 的应用)中、我们实际上没有任何问题。  但我们确实需要在组件测试时探究低温问题。

    谢谢!

    海迪   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heidi、您好!

    我懂了。 基于 这些 增强型器件在产品数据表所保证的温度下遇到的问题、我建议退回器件进行故障验证。 下面是常见故障分析申请常见问题解答的链接。

    被拒绝设备的百分比是多少?  

    启动时序是否是唯一观察到的问题类型?

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelsey:

    我们确实有退货授权 CPR 编号。 CPR231089782和这两个器件是于周一 TI 收到的。  此处我们要问的问题是如何根据数据表认证器件以及这些器件应如何运行(无论看到的是什么故障)。  故障与输出电压递增有关、实际上未启动。  我们要求您进行启动、以确保测试程序不会尝试快速读取数据。  还有一个问题、这三个问题都如下

    • 我们可以从 TI 网站下载资质认证数据。  您能否确认该器件是符合此封装要求、还是符合其他封装要求并移入此封装?
    • 器件在-40°C 和-55°C 条件下启动所需的最长时间是多少?
    • 根据数据表,参数 Vout 准确度在 VIN、IOUT 和 T 上是±1%。 1%相对于什么? 这是1.2V 还是每个器件的初始测量值来确定标称输出?  例如、如果某个特定器件的测量值为1.198V、而不是1.2V、那么精度是1.198V 的1%还是1.2V 的1%?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heidi、您好!

    明白了、感谢额外的细节。 我将就这些数据与我们的设计和质量团队进行跟进、我会尽快让您知道我收到的信息。 我希望在一两天内得到更新。

    此致、
    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heidi、您好!

    我收到了我们质量团队的反馈、即此器件符合 SOT-23封装(封装符号代码 DBV)的要求。

    直到下周、设计团队才有足够的带宽来为我们提供有关在-55°C 和-40°C 下最长启动时间的信息、因此一旦我们获得这些信息、我将再次向您通报最新情况。

    如果您在此期间有任何问题、敬请告知。

    此致、
    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heidi、您好!

    我们的设计团队在启动时间运行了仿真;对于 TPS736 (400mA) VOUT、在-55°C 条件下、大约需要15us、并且 最大62.5us 输出电容为0.1uF。

    下面随附了相同的仿真结果。

    此致、

    凯尔西