This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4991:OPA4991IPWR 性能问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1294779/opa4991-opa4991ipwr-performance-problem

器件型号:OPA4991

您好

24V 电流通过4mA 恒流管和电阻器到达运算放大器的同相输出端。 4mA 电流流向运算放大器的+15V。 电流无法恢复到+15V。 您能帮助确认原因吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否说明一下您发现的不同问题? 我不明白预期的行为是什么。  

    在我的理解下、为了维持24V 的4mA 电流、这需要"恒流管"中出现8.15V 的压降;因此、R15之前的电压应为15.85V、请确认。  

    借助100Ω 和恒定4mA、电阻器上存在400mV 的压降、使得运算放大器(IN+)的引脚3上的电压为15.45V。  
    这在运算放大器的绝对最大额定值(黄色)范围内、但不在建议运行条件(蓝色)范围内。  

    它也在输入共模电压范围之外:  

    如果我对上述内容的假设成立、则运算放大器为非线性区域。  

    我有一些问题:  

    1.  运算放大器的±15V 电源引脚上是否有去耦/旁路电容器?  
    2. 能否看到通道 B 是如何配置的?  

    祝你一切顺利。
    Caro