This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:AMC1301输出存在0.6V 问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1294655/amc1301-amc1301-output-have-0-6v-issue

器件型号:AMC1301

您好、支持团队

我们有一个问题、如果 VRB=0V、我们发现输出偏移为0.6V?  正常吗?

原理图:

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    否、这被认为是正常的、因为输入失调电压被指定为以输入为0.2mV (最大值)或以输出为基准为1.64mV。  

    当您说 VRB = 0V 时、您是否是指"V_A"= 0V?

    是否安装了 R3'电阻器 R56?  

    原理图中有哪些输出连接至关闭图片?