This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:隔离式放大器输入电路

Guru**** 2897690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1294026/amc3302-isolated-amplifier-input-circuit

器件型号:AMC3302
AMC3302的输入电压规格为±50mV、但其额定值为分流电阻器的±60mV。 
我是否可以通过将输入信号分为电阻器来输入该信号?
当然、我认为可以通过在输入部分安装运算放大器来构建更好的电路、
但我不想在输入侧(初级侧)准备电源。
因此、请告诉我、仅电阻分压是否没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用一个额外的电阻分压器是可以的。 您还可以考虑降低分流电阻器的电阻、或者如果降低的精度在+/-50mV 以上但小于+/-60mV 时是可接受的、则输出直到+/-62.5mV 时才会削波、但可能在+/-56mV 以上出现非线性增加。 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    我将尝试使用电阻分压器。