This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:关于偏移电压和偏置电流变化、温度除外

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1293057/lmv321-regarding-offset-voltage-and-bias-current-change-except-temperature

器件型号:LMV321

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 LMV321、并且有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

除了温度漂移之外、失调电压和偏置电流是否发生了相同的 LMV321变化?

它会长时间改变还是其他因素?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi:

    与所有器件一样、LMV321的参数也会随着时间的推移而变化。 更多有关这方面的信息、请参阅以下博客文章。

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/ic-long-term-stability-the-only-constant-is-change

    要了解失调 电压和偏置如何随温度以外的其他条件发生变化、请观看有关失调电压的 TI 高精度实验室视频

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    感谢您的答复。

    关于室温下的偏置电流、我认为它 以零或平均值为中心、正确吗?

    (勿庸置疑、偏置电流的变化很大程度上取决于温度。)

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    偏置电流以零为中心、并且也可根据共模电压切换方向。

    对于 CMOS 器件、偏置电流的主要因素是输入 ESD 二极管的反向二极管泄漏。 反向二极管泄漏是二极管上电压差的函数。 二极管一侧的电势是固定的(V+或 V-)、因此唯一发生变化的电势是输入共模(CM)电压。 如果 CM 电压接近 V+、则 D1和 D3上的电压差较低、反向漏电流较低。 但 D2和 D4上的电压差很高、因此漏电到 V-将高于漏电到 V+。 如果 CM 电压接近 V-、则情况相反、V+的泄漏电压将高于 V-的泄漏电压。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    感谢您的答复。

    我知道偏置电流大约为零、这意味着10年后、数据表规格可能会是最差的。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市