This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM331:用 LM331替代 LM566

Guru**** 2918840 points

Other Parts Discussed in Thread: LM331, LM567C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1290701/lm331-replacement-of-lm566-with-lm331

器件型号:LM331
主题中讨论的其他器件: LM567C

您好!

我们如何用 LM331替换 LM566?

我们是否要将 LM566 Vin 转换为 LM331 Vin。

此致、

Mirthunraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mirthunraju:  

    我回忆说、我们5个月前在以下主题中讨论了该产品。 电压到频率的要求是否已更改?

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1237476/lm331-alternative-device-to-lm566

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    是的、电压频率要求是相同的。

    但根据我们的实际值、下面列出了所需的 Vin 电压(U6.5)。 应转换为 LM331 Vin。

    此致、

    Mirthunraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    通过之前的对话、

    如您所说、"我建议将 LM331放置在配电板或试验电路板上并进行检验。 155.85Hz 在 LM331的低范围内、它应该起作用"。

    我们已实际测试了 LM331 IC、但 无法获得预期的频率(如下文所述)和50-50%的占空比。

    理论上、Vin=2V -> Fout= 153.5是正确的。

    但实用的是、Vin=2V -> Fout =1.28kHz、而且也无法实现50%-50%的占空比。

    如何实现 50%-50%的占空比?

    此致、

    Mirthunraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mirthunraju:

    您能提醒我一下什么是 LM566或 LM331的终端应用?

    您可以向我发送以下 Excel 文件或.txt 文件吗? 我需要绘制 V 与频率的关系。  

    我回忆说、您的 LM566的 V+和 V5是交流信号、因此减法在频率上也是交流。 在 LM331中、输入为直流并从直流转换为频率。 因此、(V+- V5)信号采用交流频率、需要将其转换为等效直流、并且可能出现电平转换。 因此、我不知道您是如何进行交流-直流转换的。 在 LM331电路中、在 fp = 15.9Hz 的 Vin 处使用重 LPF、如下图所示。 如果您在 LM331的建议电路中的 Vin 处输入相应的直流值、获得的结果 应该与传递函数的 V-F 转换相匹配(您也可以考虑组件容差产生的误差)。  

      

      

    总之、我已从 TI 样片商店订购了2个 LM331样片、可在实验室中对其进行检验。 样本将在一周内送达、我可能需要另一周时间才能在实验室获得结果。 由于感恩节假期,我可能能够在月底把它带回到你。 请告诉我这是否可以接受。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

     

    LM566最终应用:- U7->LM566连接到 U5->CD4013和 U4->CD4070作为输入。

    P2连接器引脚3、我们不确定是交流输入还是直流输入。 但现在、我们要使用直流作为 P2.3的输入进行测试。

    在 U7.3下进行探测时、我们捕获了以下 LM566的波形、

    此外、我在下面附上了 Excel 文件供您参考、  

    e2e.ti.com/.../VCO.xlsx

    与我们之前讨论的案例相比,

    在 LM566中:电压升高->频率降低时。

    在 LM331中、 电压增大时->频率也增大。

    因此、 我们得出的结论是" 如果 LM566的输入电压(Vcc - V_pin5)转换为 LM331的 V/F 转换器输入"、我们可以用 LM566替换 LM331。

     此致、

     Mirthunraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    作为电路设计中的校正。 现在、对其进行了更新、从而提供了频率、但当 Vin 增大时、占空比仍会变化。

    没有 LM566中提供的固定50-50%占空比。

    此致、

    Mirthunraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mirthunraju:  

    50%占空比是最新要求、Thomas 对 LM331的回复如下、请参阅下面的链接。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/863400/compiler-lm331-duty-cycle-50-50-with-v-to-f-converter-lm331?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lm331

    您可能能够使用基准电压将可变占空比 PWM 信号馈入比较器、这可能会生成50%占空比 PWM (这可能难以实现)。 或者、您可以使用可变占空 比 PWM 与具有固定50%占空比的比较器输出进行比较。

    是否考虑过在分立电路中将 V 转化为 F?  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    如何使用 LM567内部 VCO? 可以替换为 LM566吗?

    如有可能、您可以安排2个 LM567样片或 Tina 或 SPICE 模型样片吗?

    请帮我们找 LM567。

    是的、我们考虑分立电路中的 VCO。

    此致、

    Mirthunraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mirthunraju:

    您可以从以下站点订购样片。 接收样片需要一些时间、即使是对于我们也是如此。  

    https://tisamples.ti.com/order/tisamples/en/

    LM567也是一项传统的产品、故而我们有 SPICE 模型。 LM567/LM567c 由 DCC-CTS 团队提供支持。 还请通过 E2E 与团队核实。

    至于分立式 V 至 F 电路、在之前的查询中、你需要将(V+- V5)转换为155.85Hz。 还有其他要求吗? V+和 V5信号的频率是多少? 两个信号是同步的、其频率看起来是60Hz。 请确认。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raymod,

    V+和 V5均为直流输入、而 V+固定为15V、而 V5则在12V 至15V 范围内变化。  

    在上一个示例中、由于找到了输入范围、V5作为交流来给出。 现在、V5值为12V 到15V、是预期的频率。 输出如下所述、

    现在可以清楚地看到、V+和 V5都是直流输入、而没有交流输入。

    此致、

    Mirthunraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mirthunraju:  

    感谢您根据输入电压要求进行了澄清。 输入电压现在是直流电、因此解决方法更容易。  

    如您所示、LM331不会在 155.85Hz 时提供50%占空比脉冲的输出。 您是否可以为 V 至 I 转换提供分立式解决方案?  

    下面是传递函数。  

    换句话说、fo = 59.2593*(V+- V5)、或 fo 与(V+-V5)是线性关系、斜率为59.2593Hz/V。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    此外、我需要指出这种情况、其中以下提及的读数是 LM331的实际测量与理论测量值。

    我们需要12V 至15V 作为预期的电压输入。 其中、LM331采用以下配置、它支持10V 作为最大输入电压、即大于10V 时、输出频率为0Hz。

     

    是否有可能在预期的12至15V 范围内运行。 以及如何实现  FO=59.2593*(V+- V5)在实际中?

    此致、

    Mirthunraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mirthunraju:  

    LM331应能够处理高达40V 的输入。 如果最大 输入高达15Vdc、则 Vcc 需要有点、假设是20Vdc。  

    在将信号输入到 LM331之前、我们还可以使用运算放大器和基板(V+- V5)。 将59.2593配置为蓝色矩形框中公式中的其余项。 您可以使 Rs = RL、并从蓝色框中的方程式推导出 Rt 和 CT。

    根据观察到的理论计算与实际电路之间的差异、您是否考虑了电阻器和电容器的容差。

    如果使用1%或0.5%的电阻器以及低容差和低泄漏电容器、则应该能够非常接近理论计算结果。 常规陶瓷电容器的典型 容差高达±20%。 如果使用低容差 COG 或聚丙烯、聚脂薄膜、特氟龙、聚乙烯或聚苯乙烯电容器、则差异应较小。  

    请转到实验室检查这些更改。  

    当我收到 LM331样本时、我可以转到我们的实验室为您进行检查。  

    如果没有 LM331的应用手册、请看这里。  

    https://www.ti.com/lit/an/snoa734b/snoa734b.pdf?ts = 1700168165791&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    有任何更新吗?

    如果增大 VDD = 20V 且 Vin = 12、则 OUT 频率仍为0V。

    因为该设置仅提供满量程 Vin = 10V (最大输入范围)

    以及根据 59.2593 配置。 原理、

    这不符合我们的预期。

    让我再试试 运算放大器到基板(V+- V5)这个函数。

    仍然可以确定 LM331可以替代 LM566吗? 因为到本周、我们必须关闭 LM331。

    此致、

    Mirthunraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mirthunraju:

    Raymond 在本周出了-对于此案例、获取您所需要信息的唯一方法是在工作台上进行测量、而我们仍在等待这些器件的使用。   由于样片延迟和假日日程、我们不得不延迟任何结果、直到下星期的星期三。  希望这仍能有所帮助。

    此致、
    迈克