This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA821:INA821的替代方案

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: INA821, OPA187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1294459/ina821-drop-in-alternative-for-ina821

器件型号:INA821
主题中讨论的其他器件: OPA187

您好、我们最近 开发了一个原型板、其中包含一个用作增益为500的直流放大器的 INA821、我们误读了数据表、认为 Vcm 是电源电压(-5V/+33V)左右的+/- 2V:  


我们需要一个可以放大500A 单端信号的简单直流放大器(0mV-60mV)

是否有可供我们使用的直接替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Godziller,

    INA821的最大电源电压为36V、因此当 负电源为-5V 时、您可能使用的最高正电源为31V (不是33V)。  

    这样、允许在0到23.6mV 的输入电压范围内增益为500 -请参阅下面的。

    将电源更改为-14V 和22V 将允许 G=500输入电压高达47mV -请见下方。

    当在增益为250的情况下使用-5V 和12V 时、输入电压最高可达47mV -请参见下文。

    所有3放大器仪表放大器都遇到了类似的问题、因此、您应该下载 我在上面使用的模拟工程师计算器来帮助您找到可接受的配置。  请单击以下链接进行下载 : https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们选择 INA821 进行 BOM 优化、因为我们已将其用于电路的另一部分、您能不能建议我使用另一个可以处理我需要的放大器(它不需要是仪表放大器)?  


    1) 1)首选单电源(0-33V)

    2)轨到轨

    3) 3)增益=500 (60mV -> 30V)

    4) 4)适合单端输入

    我看到过 OPA187/2187、它们可以满足我的需求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任何具有包括负电源轨在内的输入共模的精密运算放大器、例如 OPA187、以 满足您的要求-请参阅下文。

    但是请记住、没有任何运算放大器(即使是那些称为输出轨到轨运算放大器)能够真正地一直摆动到其电源轨。  这意味着实际输出可能只会 在0.1V 到32.9V 之间呈线性、从而产生0.2mV 到65.8mV 的有效输入

    e2e.ti.com/.../OPA187-G_3D00_500.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、由于我测量来自分流器的电压、因此我希望0V 左右没有问题。 我可以简单地提供-5V 和+31V 电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 使用-5V/+31V 电源将允许上述电路在0至60mV 的整个输入范围内线性运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、非常感谢。