This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:LM2903-Q1的输入泄漏电流

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, LM2903, LM2903-Q1, LM2903B-Q1, LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1291060/lm2903-q1-input-leakage-current-of-lm2903-q1

器件型号:LM2903-Q1
主题中讨论的其他器件:LM339LM2903、、 LM2903B

您好、TI!

我在哪里可以找到 LM2903-Q1的输入泄漏电流。 我在数据表中找不到它。 请提供两个输入的输入漏电流及其随温度的变化情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入偏置电流被指定为 IB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    正如 Clemens 提到的、"泄漏"电流实际上是偏置电流。 偏置电流从输入端流向地面。

    数据表中提供了偏置电流的图表。 请参见图3.3。

    有关详细信息、请参阅 LM339系列应用手册第2节:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    请注意、LM2903-Q1将处于 PCN 下方、以便更改为与 LM2903类似的裸片 B -Q1、其偏置电流降低10倍。 因此、非 B 可用作最坏情况。 请考虑这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens & Grohe,

    感谢您的答复。 我不查找偏置电流信息。 让我来详细说明一下、当我说"泄漏电流"时、我是指比较器未上电时飞行到输入引脚的电流是多少。 我希望我很清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj:

    请参阅 LM339系列应用手册的第2节:

    用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    断电时、输入级为反向偏置 BE 结。 "泄漏"将在室温下位于 PA 中、与任何 PN 结泄漏一样、每个10°C 增加10倍。

    断电不是有效的工作条件、所以我们不能给出任何限制。。。但是最糟糕的情况是、它应该在一微安以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您的答复。 我知道、  在关断期间不希望运行 LM2903B-Q1。 但在我的应用中、我在非反相端子有一个电容器、该电容器会在断电后约4-6秒内通过大电阻器进行充电至10V 电压放电。 因此、为了理解这种情况下的行为、我想知道输入漏电流的信息。 对于任何 P-N 结二极管及其相对于温度的变化、我们通常会在数据表中获得反向泄漏电流信息。 因此、我也想了解该器件输入端子的类似信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj:

    我们无法立即获得该信息、因为这并不是真正有效的运行条件、我们也不会对此进行具体测试。

    但我们知道输入看起来像是反向偏置二极管、并且在室温下泄漏电流不到几 nA。 它不应损坏 LM2903 -但我们必须警告在没有电源的情况下向输入施加电压。

    我们强烈建议为输入端添加几千欧姆的串联电阻、以便在出现故障或瞬态(闩锁)时限制从大电容器"倾卸"的任何电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我知道它不是有效的运行条件。 但我想了解当在断电条件下存在电压时该比较器的输入的行为。 对于我的应用、我在同相输入引脚上有一个电容器、该电容器在没有电源且放电电流很少的 UAS 时通过一个大电阻器放电。 为了了解放电行为、我需要考虑对放电率有重大影响的比较器输入泄漏电流、我很好奇在不同温度(在我的情况下、是-40c 至+125c)下断电期间的泄漏电流是否从 nA 变化到 uA 因为它会更改我的最坏情况计算和反相输入的阈值电压。

    另外、我看了 LM2903B 的输入级原理图、它在输入端有一个保护二极管 D4、当 Vcc 不存在时、它将正向偏置。 因此、我对计算输入漏电流时需要考虑哪些因素有点困惑。 最好能提供相同参数及其在-40c 至+125c 温度范围内的变化的估算值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj:

    当 Vcc=0V、并且一个施加到输入上的电压、D3和 Q3被反向偏置、所以电流不能流动。 Q4基极也将反向偏置、即使有电流以某种方式流向地面、由于 D4的原因、基极电压将高于发射极、从而产生反向 VBE、并且无法导通 Q4。 D3、D4、Q3和 Q4的节点本质上是悬空的。

    通常、我们不 提供数据表外规格操作的数据、但让我检查一下我们是否能得到最坏情况的估算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    谢谢您的深入见解。 一旦有了输入漏电流的一些隔离值、就让我知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj:

    对于 LM2903B、在高达36V 的温度范围内使用20nA 作为最坏的情况。

    同样、这用于设计指南、不提供保修或以任何方式指定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您的答复。 此信息对我的"最坏情况分析"有所帮助。