This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:deltaVos、deltaTCVos、delta Rin、deltaEG 和 deltaTCEG 的长期稳定性偏差

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1294704/amc1350-long-term-stability-deviation-of-deltavos-deltatcvos-delta-rin-deltaeg-and-deltatceg

器件型号:AMC1350

尊敬的专家:

我的客户对 AMC1350感兴趣且有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

根据 AMC1350数据表 P.8 6.9电气特性:
失调电压、温漂、输入电阻、增益和增益温度特性具有长期稳定性(10年)规格。
对于 AMC1350、每个误差都指定为0。

这些值是典型值。
我想知道最大值和最小值之间的偏差。

目前、我们正在使用 HCNR201 (Broadcom)并考虑更改为 AMC1350。

我们需要确认长期稳定性的最大/最小值并与 HCNR201进行比较。

 我们认为 AMC1350具有更好的规格、但仍需要证据。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    在推导出寿命漂移的典型规格时、这些值低于我们可测量的本底噪声、因此未推导出最大/最小值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的答复。

    我知道何时所有值都是推 导出的、但无法推导、并且未指定最大/最小值。  

    我将与客户分享这些信息。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。  

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市