This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA901-SP:问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1294945/ina901-sp-questions

器件型号:INA901-SP
主题中讨论的其他器件:INA240-SEP

您好!

  1. 仍推荐在新设计中使用此器件吗?
  2. 我应该查看哪些替代器件?
  3. 我对订购器件型号和封装有点困惑。  
    1. 是否有集成了滤波功能的可订购器件型号?  我在实际中找不到有关此方面的任何信息
    2. 标准可订购器件型号是什么?
    3. 封装图显示了非常长的封装引线…但是、观察评估板上的器件没有长引线。  

谢谢。
亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,状态为"活跃"。

    2.没有这么多的航天级设备。 INA240-SEP 具有不同的电气特性。

    3A 级。 数据表的第3节介绍了器件型号。

    B.这取决于您想将其用于什么。

    C.客户应根据自己的要求进行铅成型。 还有第三方铅成型服务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    如果您还有其他问题、请告诉我们、感谢 Clemens 为您提供快速解答。

    此致、Guang