This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10:LM10CWMX/NOPB

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1295019/lm10-lm10cwmx-nopb

器件型号:LM10

 我目前正在使用 LM10CWMX/NOPB、而且想获得这些板来将额定温度降低到-40°C。 它们目前的规格为0C 至+70C。 我希望能够将此温度低至-40C。 我们在-40°C 的温度下使用该器件已有很多年、但最近一些产品在-40°C 的温度下无法生产、我们意识到我们指定了错误的器件。 现在、我们的 PCB 上具有14引脚宽体、并想看看您是否可以将器件屏幕下筛到-40C、直到我们重新设计 PCB 以接受低至-55C 的8引脚器件。

请通过电子邮件或电话及时回复。

CELL-4405229837

谢谢

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jack/Donna、

    很遗憾、我们无法支持超出该器件数据表规格的性能。

    我将通过电子邮件进一步跟进此问题。

    此致!
    杰瑞