This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2EUSB30DRTR 极性问题

Guru**** 2513705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1295672/tpd2eusb30drtr-polarity-question

器件型号:TPD2EUSB30

大家好、团队

我们的客户想知道如果他们反转极性的 D-、D+连接会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 King:

    通过反转极性、您将在数据线上得到负电压、并且二极管将在高于- 0.5V 的电压下开始导通。如果该二极管在极性反转期间持续导通、则可能会损坏。  

    如果您希望保护 USB 等接口在数据线路上不受反极性保护、则需要双向器件。  

    此致、

    塞巴斯蒂安