This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:输出漂移

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1294229/lmp7721-output-drift

器件型号:LMP7721

您好

我正在使用 LMP7721作为一个用于测量静电荷的电路的输入级。

放大器的配置使得电压电源轨为+/- 2.5V

因此,其余的连接是:

工作原理是电容器 C1和 C2之间的开关靠近、用于对所有剩余电荷进行放电、然后打开、以测量施加到连接到

输入。 施加的电荷量大小相当于电容器 C1两端的最大电压约为0.8V。 然而、在施加任何电荷之前、输出开始漂移。

该漂移的幅度很大-在30s 周期高达2.1V。

我以前使用过电路配置、但原始放大器(OPA128 -由于其输入阻抗非常高、因此选择了该放大器)现已停产。

我选择了 LMP7721、因为它具有极高的输入阻抗和极低的输入偏置电流、但漂移是一个主要问题。

您能协助解决此问题吗?

如果 LMP7721不是很好的选择、您能否提供合适的替代产品?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    首先、为了消除积分器电路中的内部输入偏置电流(IB)引起的失调电压偏移、必须将同相输入接地、请参阅下文。

    如果知道需要测量的输入电流电平,则必须根据 Ic = C*dV/dt 等式选择合适大小的反馈电容器。

    请记住、时间常数 Tconst = c1*roff 必须远长于 给定电流电平 的预期 dt 时间、否则测量值将出错-请参见下文(Tconst=1pF*1Gohm = 1ms)。  

    e2e.ti.com/.../LMP7721-integrator.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马雷克

    将非反相输入与地短接对我看到的差异问题影响不大。

    对所施加电荷的响应时间不是问题所在。 这更多地是在没有连接输入的情况下输出随时间发生漂移的方式。

    在同相输入端放置第二个电容器的理念是在测量开始后消除输入偏置电流的影响。

    似乎是其他因素导致了该漂移。

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在未连接输入的情况下、仍然存在会导致输出漂移的输入偏置和泄漏电流。 根据您之前提供的数字、总电流可重新计算为: Ic = C*dV/dt = 120pF*2.1V/30sec = 8.4pA; 如果在室温下进行测量、产生电流的最可能原因是潮湿、缺乏屏蔽/防护装置或 PCB 在组装后残留在其上的其他污染。

    请阅读以下文章、了解亚皮安级应用中存在的挑战:

    http://www.edn.com/design/analogue/4368681/Design-femtoampere-circuits-with-low-leakage-part-one

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马雷克

    非常感谢您提供的信息和支持。 我认为问题在于电路中的一个干簧继电器。 更换部件似乎解决了漂移问题。