This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS2630:数据表中的反相图

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1295336/ths2630-inverted-plots-in-the-data-sheet

器件型号:THS2630

我将这个新 FDA 添加到我的参数表中、并注意到这个常见错误、抑制比是正数、这是抑制图、  

另外、AOL 图在哪里?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个模型显示的是240Mhz 的 GBP、  

    与数据表中的245Mhz 非常匹配、  

    在我关闭该文件并进行移动之前、这里是增益为1 lg plot (NG 为2)。 具有64度相位裕度的112MHz LG=0dB xover 几乎是完美的巴特沃斯型、  

    此图预测 闭环 BW 为1.55* 112Mhz = 174MHz F-3dB、非常接近于指定的187MHz 数、  

    这篇文章是这样的。  

    https://www.planetanalogue.com/why-is-amplifier-gbp-so-confusing-insight-12/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您提醒我们注意这些要点。 我们正在努力纠正这些错误。 我将在进行这些更改时进行更新。

    谢谢。

    尼克