This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA828:稳定输入电容

Guru**** 2911430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1641, OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1295428/opa828-stabilized-input-capacitance

器件型号:OPA828
主题中讨论的其他器件:OPA1641

我查阅了 OPA828数据表、找不到任何与 OPA1641类似的稳定输入电容相关的内容。 您知道 JFET 是否是使用 OPA1641中使用的 DI 工艺构建的?  或者是否有其他方法可用于稳定输入电容? 可能输入电容不稳定? 如有任何信息、将不胜感激。 谢谢。

此致、

奥斯本·库特奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Courtenay、

    OPA1641和 OPA828输入 JFET 实际上是在相同的绝缘体硅(SOI)工艺上构建的、这与电介质隔离(DI)晶圆工艺类似(请参阅下文)。  因此、输入电容的稳定性应该可与之相比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 非常有帮助。 我建议在数据表中添加稳定的输入电容特性。 如果设计人员想要在高输入阻抗应用中使用 OPA828、这将会有所帮助。