This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2670:用于 OPA2670或 OPA2673的评估板

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2670, OPA2673, DEM-OPA-RGV-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1295056/opa2670-evaluation-board-for-opa2670-or-opa2673

器件型号:OPA2670
主题中讨论的其他器件: OPA2673DEM-OPA-RGV-EVM

您好、TI 是否有可用于 OPA2670或 OPA2673的评估板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lance、您好!

    我们提供的是 DEM-OPA-RGV-EVM、这是一款专为 VQFN (RGV)封装 PLC 和 DSL 线路驱动器设计的通用 EVM 板。  相关的用户指南展示了 EVM 功能、该功能可实现两个放大器通道或单个差分输出通道。  OPA2670和 OPA2673数据表的各个章节提供了反馈电阻(RF)值和其他无源器件建议。

    如果您想获得有关原理图或组件选择方面的帮助、请告诉我。  如果遇到问题、我还可以协助发送 DEM-OPA-RGV-EVM;但它可在 TI.com 上订购、这是接收 EVM 的最有效方式。

    该 DEM-OPA-RGV-EVM 是  未填充且为空、 大多数 DEM-abc-xyz-EVM 电路板都是如此。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    这很完美。 感谢您的查找。 您是否具有此电路板的默认 BOM? Id 想知道 SMA PN、香蕉插孔 PN、电阻器尺寸等。  

    另外、您是否有 分辨率更高的原理图?

    谢谢。

    兰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lance、您好!

    请参阅随附的文件。   

    e2e.ti.com/.../AMPS160A_2800_DEM_2D00_OPA_2D00_RGV_2D00_EVM_29005F00_Sch.PDF

    e2e.ti.com/.../AMPS160A_2800_DEM_2D00_OPA_2D00_RGV_2D00_EVM_29005F00_BOM.xls

    此致!

    亚历克