This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:它可以在1.7V 的电源电压下使用吗?

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9061, OPA1671, OPA310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1295317/tlv9061-can-it-be-used-with-a-supply-voltage-of-1-7v

器件型号:TLV9061
主题中讨论的其他器件: OPA1671OPA310

可能与之相关的人员、

我有一个有关 TLV9061的问题。

它能否在1.7V 的电源电压下使用?

您能否告知我们您是否对上述问题有任何疑问?

我们正在考虑使用 具有1.8V 电源的 TLV9061的可能性。

1.8V 电源输出电压范围为1.7 - 1.9V。

但是、数据表中列出的建议电源电压为1.8 - 5.5V。

 

我期待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额定最小值为1.8V。低于1.8V 时、无法再保证电气特性。 如果此器件设计用于标称1.8V 电源、则额定最小值为1.7V 或1.6V。

    如果您无法使用更高的电源电压、请考虑另一个运算放大器、如 OPA310 (较慢)或 OPA1671。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inoue-San、您好!  

    克莱门斯是正确的。 一旦 TLV9061电源低于额定1.8V 电源、我们便无法保证其能够按预期运行、甚至具有运算放大器等功能!  

    我也喜欢 Clemens 建议的备选器件、但如果您希望在标称1.7V 电源电压范围内运行、则 OPA310更优于这两种器件、因为电源电压可能会下降到低于预期电源电压范围。 电源电压的这种下降可能会导致 OPA1671出现问题、因为它的最小值为1.7V。

    此致、  

    R·克利夫