This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF412:请求阶跃响应图

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1295943/lf412-request-for-step-response-graph

器件型号:LF412
主题中讨论的其他器件:TL082H

您好!

我是 Calvin。  我的团队正在使用 LF412C 放大器、当步进泵送到同相输入时、我们遇到一个尖峰。 该放大器配置为增益为10的同相放大器。 我们 希望了解阶跃响应、因为数据表中没有相关信息。 对于小信号和大信号、是否可以针对同相配置建议阶跃响应图?

谢谢你。

此致、

卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calvin

    我怀疑这是一条串联电容和电阻的寄生路径。

    我建议添加输入低通滤波器来减慢输入信号。 或者使用不具有此直接路径的 TL082H。