This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA694:OPA694绝对最大值为+/-6.5V 与13V 差值之间的关系?

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1296250/opa694-opa694-abs-max-of---6-5v-vs-13v-delta

器件型号:OPA694

绝对最大值为+/- 6.5V、但我假设它只是13V 的差值? 例如、由于 差值电压低于13V、因此还可以使用3.3到-8.0V 的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有接地引脚、因此不知道您选择的0V 电压是多少。两个电源引脚之间的最大值确实是13V。

    (如果您的信号约为0V、并且您的电源非常不对称、则必须考虑有效的共模输入电压范围。)