This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:通过 USB 适用于 Android 的 USB2ANY

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1296219/usb2any-usb2any-for-android-via-usb

器件型号:USB2ANY

您好!

是否已经开发了通过 USB 将 USB2ANY 与 Android 操作系统连接的驱动程序? 是否已经实现了任何可在 Android 上使用的驱动程序或软件工具、以便能够通过 I2C 读取数据流以及将 GPIO 的状态设置为中断?

谢谢。

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antonio,

    团队目前正在感恩节假期外出。 如有任何进一步的问题、请于周一(太平洋标准时间)之前回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、我们没有任何这样的事情。 您必须自己构建它。

    如果您可以将 Android 设备用作总线控制器、并且 Android 上有一个可与 HID 设备通信的库、则在理论上、可以通过 Android 控制 USB2ANY。 此时需要访问 USB2ANY 源代码、您可从该源代码解码 HID 控制数据包的结构。 当然、您需要创建一个可以在 Android 上运行的程序来进行总线通信。 可以在 Android 应用中重构 USB2ANY GPIO 中断上的现有中断处理。

    但是、据我所知、USB2ANY 微控制器固件中没有仅允许监控 I2C 总线的工具-在每种情况下、固件都假设 USB2ANY 是唯一的总线控制器。 如果您需要可以写入 I2C 总线和从中读取数据的器件、可以使用 USB2ANY、但对于协议分析用例、您需要其他硬件。