This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:数据表中 OPA657的增益带宽积

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA657, OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1295848/opa657-gain-bandwidth-product-of-opa657-in-datasheet

器件型号:OPA657
主题中讨论的其他器件: OPA818

大家好、我使用 OPA657作为互阻抗放大器(TIA)、也会阅读 OPA657的数据表。

我发现 OPA657有1.6GHz 增益带宽积(GBWP)、并提供开环增益曲线图(幅度和相位)。

我 认为图表中有两个极点(在100Hz 和1GHz 之间)、可能是500kHz 和200MHz 或300MHz。

无论如何、我对 GBWP 有疑问。 该图在800MHz 处具有截距(当幅度=0dB 时)。

此规格与1.6GHz GBWP 不匹配。

我如何解释这一点?

谢谢。