This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241B:基准电压引脚负载

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1296055/ina241b-loading-of-reference-voltage-pin

器件型号:INA241B

IC INA241B3的 REF 引脚3和7连接至0.613V 基准电压、如下图所示 、但引脚电压加载 至0.600V 的值。

13mV 负载会导致0A 读数时出现显著的电流偏移。

尽管基准引脚具有高输入阻抗、但它们上存在电压负载的原因是什么?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基准引脚没有非常高的阻抗;输入偏置电流(约35 µA)也会流经它们。

    图8-7显示了一种将外部基准电压一分为二的更简单方法:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢信息,但数据表没有提到任何地方的偏置电流 REF 引脚 . 请在数据表的下一版本中添加。 根据计算、REF 引脚的电流消耗为6.25uA、以便将电阻分压器加载到0.6V。 我能否获得有关此 BAIS 电流在温度范围内如何变化的任何数据/图表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohan,

    您可以使用以下公式计算进入 INA241B3 REF 引脚的输入电流:(Vref - Vbias)/606k Ω、其中 Vbias =-0.3179*Vs - 7.6416。

    这是在 INA241的公共 SPICE 模型中建模的确切行为。 您可以使用这些信息来了解 VREF 将如何变化。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 INA241B3 SPICE 模型进行仿真后,结果与原型板上的实际读数大相径庭。

      

    在我们的 PCB 上,与3nA 的仿真相比,REF 引脚消耗很多。

    这是否与我们的原型板上的特定部件有关 ?

    您身边是否有 REF 引脚偏置电流的实际测量数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    此模型的修订版 A 中存在从修订版 E1转换时创建的错误。 下面是 E1与 REF 引脚的理论输入电路之间的比较、显示了正确行为。  我将仿真与 E1模型相关联、以便您继续开发。 版本 E1与 A 之间的差异非常小。

    我将立即开始修复此错误、并尽快发布更新后的型号。

    对于给您带来的不便、我深表歉意。

    彼得

    e2e.ti.com/.../INA241B3_5F00_E1.TSC

    e2e.ti.com/.../INA241B3.TSM

    e2e.ti.com/.../INA241B3.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供最新的型号和信息。