This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240的 CMRR 和 PSRR (铜线)

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1296359/ina240-cmrr-and-psrr-of-ina240-cu-wire

器件型号:INA240

我们已收到 INA240 PCN (Au⇒Cu 线)、并正在检查噪声特性是否存在任何变化。
下图显示了金线产品的 CMRR 和 PSRR、但您是否知道铜线的光谱?
我特别关注1MHz 以后的特点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据键合线材料、我们没有不同的图。 我的假设是没有区别。

    此致、Guang