This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199-Q1:延迟时间检查

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1295648/ina199-q1-delay-time-check

器件型号:INA199-Q1
主题中讨论的其他器件:INA199

大家好、  

客户 在项目中使用 INA199、并想知道它将在下面的电路中产生的延迟时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hazel,

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    我们将对此进行研究、并将在我们周末度假回来时为您提供最新信息。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA199A1的额定带宽为80kHz (并且输出上的 R-C 滤波器有可能进一步减少带宽)。 这会减慢阶跃响应的速度(请参阅图7-14):

    据我所见、应该可以正确地对上面的电路进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hazel,

    看起来他们已经在仿真器中提供了该工具。  他们得到的是与克莱门斯所展示的不符或与之接近的东西吗?  这就是我所期望的。

    此致、

    哈维尔