This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8646:如何确定带宽?

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8646, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1294666/lmp8646-how-determine-the-bandwidth

器件型号:LMP8646
主题中讨论的其他器件: LM5143

大家好!

我在设计中使用的是 LMP8646。

参数:

- Rsense : 5MR

- ILIM = 100A

- Vfb = 0.6V、Rg = 5.97k。

我在计算 CG 时遇到了一些谷底。 我不知道如何确定带宽。

你能帮我,把这件事告诉我吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,道,  

    CG 将是您正在使用的应用和转换器。  该带宽会限制从限制器到转换器的反馈路径。  这是您可能需要在应用中更改的内容。  如果应用与示例类似、那么我将从相似的带宽开始。  数据表中有2个示例。  电流限制的速度和转换器的稳定性是选择带宽时的主要因素。  通常、带宽将远低于您的开关频率、如数据表中的示例所示。

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    我正在将 LMP8646与 LM5143配合使用:Vout = 11V、I = 100A。

    你能给我更多的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,道,

    如前面所说、您需要在应用中获得更多信息并进行测试。  您的开关频率是多少?  我将从1kHz 这样的值开始、但请确保您可以根据您的应用实验上下移动。  整个应用对系统中的负载、电感器和 FET 至关重要。  您应该确认此操作适用于应用中的所有操作、因为正常操作。

    您可以看到、数据表中提到的所有应用都调整了带宽、以找到每个应用的正确带宽。  在 PCB 上放置封装、以便能够调整 Rg 和 Cg 的值。

    此致、