This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826EVM 反馈:导线的极小焊接点之间1 mm 非常不切实际

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1295930/ina826evm-feedback-1-mm-between-very-small-soldering-points-for-wires-is-quite-un-practical

主题中讨论的其他器件:INA826EVM

您好!

我购买了一个 INA826EVM。 我需要更改 INA 芯片本身。 但我还需要将电位器连接为 Rg (增益稳压器电阻器)。 但焊接点大约或小于1mm2、并且距离大约或小于1mm。 我认为这些是非常窄的裕度-不必要地很小。 如果焊接点更大且它们之间的距离更远、更为实用。 谢谢你。 :-)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了展示一幅有关焊点有多小以及焊点之间的距离等的图片:

    INA826EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    明白了、这不容易处理。  我们确实会尝试最大程度地减小 RG 节点上的电容。  RG 节点直接连接到 INA 第一级放大器的输入端、这对某些器件上的电容很敏感、因此我们不希望将过长的布线连接到 RG 输入端。  但是、同意这种间隔可能会更容易一些。

    我们会在以后的 EVM 中考虑这一点。

    此致、
    迈克