This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA544:OPA548差动输入、OPA544

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA544, OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1295869/opa544-the-diff-withe-opa548-opa544

器件型号:OPA544
主题中讨论的其他器件: OPA548

您好,先生

我使用 opa544作为电压源、用于测试 DUT。 两条线路之间会有电流测量电路。 有时、电流电路会振荡、但当替换为 OPA548时、该电路会稳定。请建议、谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex:

      由于美国感恩节假期、e2e 论坛延迟举办。

    我们需要更多的信息来帮助解决这个问题-不稳定可能是由多种原因造成的。 第一个重要问题是:

    1) 1)输入端的电压是多少?  我们需要确保在正确的共模范围内使用该器件。
    2) 2)输出端的负载是什么?  还有什么连接到输出端?  那么电容呢? OPA544是一种低电流器件、它可能将进入电流限制状态。
    3) 3)如果您添加一个与 R580并联的1nF 电容器、问题是否解决?  
    4) 4)器件是否安装在电路板或散热器上?
    5) 5)电源电压是多少?

    一旦我们获得更多信息、我们就可以开始缩小该问题的范围。

    此致、
    迈克