This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2172:OPA2172与 OPA1688耳机放大器性能对比

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1688, OPA2172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1296285/opa2172-opa2172-vs-opa1688-headphone-amp-performance

器件型号:OPA2172
主题中讨论的其他器件:OPA1688

您好!

我知道 OPA1688与 OPA2172非常接近。

在耳机放大器的输出缓冲器应用中、与1688相比、驱动32欧姆等低阻抗时、2172是否可以获得相同的结果?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    2172可能与之类似、因为两者的规格相似且规格相同。 OPA1688的不同之处在于其电气规格包含低于2000欧姆的阻抗。 这可以降低1688的风险、因为它专门设计用于此类操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    如果我理解正确、OPA1688的构建可确保其规格处于低阻抗状态。 而2172完全没有在2k 的负载下进行测试?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel、

    您是对的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!