This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6622:DRV2603的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6622, THS4211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1290660/lmh6622-questions-of-drv2603

器件型号:LMH6622
主题中讨论的其他器件: THS4211

尊敬的团队:

请跟进此帖子:

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1262043/lmh6622-questions-of-lmh6622/4779720#4779720

关于 sin2sqr 电路、请参阅下面的反馈。

 

您能否提供有关此电路的应用或最终要求的更多详细信息。

我们已确定30MHz、50MHz 和70MHz 等低频下的 EMI 辐射发射存在问题。 此问题是由10MHz 时钟谐波引起的。 这些谐波仅表现在方波信号中、而不表现在正弦波中。 作为解决方案、我们将使用此电路来转换信号。

  1. 可以从方波生成正弦波、但您会面临谐波失真性能较差等问题、尝试获取非常线性的正弦波也会带来一些困难。 如果您能够提供更多您希望达到的要求、这将有助于确定最佳解决方案。

我们的目标是降低10MHz 时钟谐波的幅度。 但是、由于这是低通滤波器和放大器电路、我们担心其他低频噪声可能会被放大。 您对这个电路有什么建议吗?

 

新问题--

我们在输入侧("1")向该电路注入10MHz 时、在输出侧("2")观察到了+/-6V 波形。 然而、几毫秒内输出信号返回到+/-1.5V。 请提供有关如何解决此问题的指导。 谢谢。

我假设您的意思是输入电压可以是1.2V 至0V 或5.0V。 是否需要50%的占空比? 可以。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    将方波转换为正弦波的最简单方法是对方波信号进行滤波。 使用带通滤波器、可实现以下目标:

    设计中心频率为10MHz 且通带为10MHz (通带范围为5至15 MHz)的滤波器时、生成了以下电路。

    我将 LMH6622替换为 THS4211 (作为示例器件、其他更高带宽、更高压摆率的器件也可以减少、具体取决于限制)。 这是因为 LHM6622的压摆率仅为80V/us、这会使正弦波信号失真。 THS4211具有高得多的压摆率和带宽、因此能够生成更干净的正弦波。 客户应用必须使用 LMH6622器件吗?

    此外、同相输入端子偏置为6V 直流、输入方波偏置为6V 直流、以便针对您指定的电源电压在器件的输入共模范围内运行。

    我在下面也附上了仿真文件。

    e2e.ti.com/.../THS4211_5F00_sqr2sin_5F00_E2E.TSC

    这是否满足客户应用需求? 如果有任何其他问题或疑虑、敬请告知。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    还有一个问题、当在建议的带隙电路上使用 LMH6622时、您是否可以推荐 R/C 值? 谢谢。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    为了生成相同的通带频率响应、您可以使用相同的 R/C 分量值、如上所示。 这将为您提供与我在下面所示相同的频率响应。

    然而、如前所述、LMH6622的带宽和转换率限制会产生更失真的信号、如下所示。

    谢谢。

    尼克