This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA211:可测量的最小电流

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: INA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1296106/ina211-minimum-current-that-can-be-measured

器件型号:INA211

大家好、

如何计算使用 INA21x 解决方案可以测量的最小电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件仅测量分流电阻器上的压降。 µV 在最坏情况下的失调电压为±35 μ V、因此最小压降应大于该电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的输入。

    另一个查询、在数据表中、他们给出了"支持10mV 满量程分流压降"。

    这意味着什么? 分流压降是否应最小为10mV 以获得更好的读数? 下图显示了相应数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型的分流电阻器较大、在满量程时大约为100mV。 INA211的低失调电压允许使用更小的分流电阻器。

    当满量程电压为10000 μ µV 时、µV μ V 的失调电压会导致0.35 %的误差。

    数据表中未指定最低要求。 你必须自己决定你可以接受什么错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandrashekhar:

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    除了来自 Clemens (感谢 Clemens!)的响应外、 我们还制作了一个视频、该视频有助于为您的应用选择合适的分流电阻器。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    路易