This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2772:差动放大器低侧电流检测设计计算。

Guru**** 2747095 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2772, INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1295614/tlv2772-differential-amplifier-low-side-current-sense-design-calculation

器件型号:TLV2772
主题中讨论的其他器件: INA180

您好!

任何人能帮助我获得 TI 的 TLV2772 双通道运算放大器用作电流检测应用的差分放大器。

请回复并提供解决方案。

谢谢。此致、

阿杰伊·P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有哪些要求(分流电阻器、压降、精度、带宽)?

    (通常、诸如 INA180的集成器件能够以更低的成本提供更好的结果。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我在这里将向您分享我们使用的运算放大器部分的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    差动放大器需要在反相和同相侧提供匹配阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    如果您检查我之前共享的快照、则反相侧和同相侧的阻抗是匹配的。

    我们使用了1k 电阻器。 反馈电阻为8.2k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分放大器有四个电阻:

    有时、R4会被多个电阻器代替、以获得多个外部基准电压的平均值。 但我不明白为什么您在反相输入(R7、R12)上有额外的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器 R7和 R12用于提升输入电压、从而保持在电压范围内。 这是因为电流感应电阻器上的压降在毫伏范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否说明差分放大器有任何电路配置、如我分享的快照中所示? 如果不能、您能告诉我它的配置是什么。 该应用仅是电流检测应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是一个奇怪的反相放大器。 它当然不是独立于共模电压的(这将是差分放大器的目标)。

    获得输出电压范围的最简单方法是仿真此电路。 (请注意、RS1/RS2是该电路的一部分、会影响输出。)