This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1296208/xtr111-xtr111

器件型号:XTR111

您好  

是否  可以将引脚1 (VSP  XTR111)直接连接到 3根导线的-20mA 环路(15V 32V)上  

CDT


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;应以这种方式连接电源引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但我想知道电压是否必须是稳定的(例如输出稳压器上的 VSP)、或者我们是否可以直接将其放在   导线电源上、从而随着导线的长度而变化。

    最尊重

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VSP 范围旨在实现直接连接。 但您可能需要噪声去耦;请参阅数据表第13页的讨论。