This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225:低温下的行为

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1295061/ina225-behavior-at-low-temperatures

器件型号:INA225

在低于-20℃ 的低温条件下使用时、可能需要几秒钟才能使输出电压稳定下来。
似乎它会继续输出5V、直到输出稳定。
到 INA225的电源电压为5V。
您知道低温下这种现象是由各个差异还是初始故障引起的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    请提供以下补充信息:

    1. 器件偏置电压(输入 VCM、V_REF)
    2. 包括 OUT 引脚上任何负载的基本原理图
    3. 输出电压变化和稳定之前的动态系统条件。  
      1. 这是上电条件吗?
      2. 差分输入(分流电压)是否快速变化?
    4. 任何显示正常和-20°C 行为之间差异的示波器波形都将很有帮助。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    电路示意图如下所示。

    示波器波形如下所示。  我正在监控 INA225的 OUT 端子。  作为额外信息、如果电路图中的50VSWHOT1高于49.5V、则会发生一个事件、如果低于49.5V、则即使在低温下也似乎可以稳定运行。

    此问题发生在 INA225启动过程中。 目前电路是开路、所以差分输入电压没有明显变化、只有大约1A 的浪涌电流流动。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuya 您好、

    INA225的最大可承受输入 Vcm 为40V、但是它检测到一个脱离看似50V 电源轨的分流器。 您能否说明一下您实际操作该器件是否超出其限制? 如果是这种情况、则输出行为异常也就不足为奇、尤其是在过热条件下。

    通常、当我们的器件需要在超过其输入电压额定值的总线上运行时、我们建议将5V 电源从总线上浮动、并使用 Rz 降低其余电压。 执行此操作时、需要考虑如何将输出电压电平转换为系统接地电平。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    谢谢你。 我很理解。 我们将继续考虑修复电路。