This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3701:器件 ESD 等级

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1297107/tlv3701-device-esd-rating

器件型号:TLV3701

尊敬的诸位:

您能否告知 TLV3701IDBVR 器件的 ESD 等级? 产品页面说明可以在数据表中找到该信息、但根本没有提及。

此致

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    感谢您的联系。 遗憾的是、由于这是一款较旧的器件、因此我们掌握的唯一可用信息是 ESD 保护超过2000V (根据 MIL-STD-883方法3015);超过200V (使用机器放电模型、C = 200 pF、R = 0)