This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084A:TL084ACD

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9354, OPA4991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1297241/tl084a-tl084acd

器件型号:TL084A
主题中讨论的其他器件:TLV9354、 OPA4991

我想替换 TL084ACD

具有引脚兼容的40mA 输出或更高版本。

制造商
制造商产品型号
TL084ACD
说明
IC 运算放大器 JFET 4电路14SOIC
详细说明
J-FET 放大器4电路14-SOIC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Claudio、

    输出电流是否是您唯一关心的问题? 如果是、您可以查看 OPA4991、或者如果您不需要轨到轨输入、则可以查看 TLV9354。

    您是否有任何其他必要参数、以便我们找到最适合您的应用的参数?

    此致!
    杰瑞