This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:BUF802噪声

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1296320/buf802-buf802-noise

器件型号:BUF802

你好。  

关于 BUF802噪声的问题。 我希望为 BUF802提供噪声匹配并最大限度地提高 SNR、从而最大限度地降低 NF。  

该模型看起来很好地支持我的计算并按预期运行。  

数据表中的图6-19为100 MHz 提供了所需的理想噪声电阻。  

我需要将该数据集扩展到500 MHz。 电压噪声在~ 2.3nV/根 Hz 时看起来很平坦、但  

噪声电流在20pA/根 Hz 以上快速上升。  

您能否提供 500 MHz 的噪声 V 和噪声 I 值? 也许提供一个填充 Void -500 MHz 的曲线集?  

谢谢! A·维克托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan Victor 博士、

    我查看了此器件的数据、遗憾的是、所收集的唯一噪声数据是数据表中突出显示的数据。 不过、图形中突出显示的更高频率也存在同样的趋势。 这是因为输入电容器的容抗会随着频率转换为更高电流噪声而降低。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢伊格纳西奥。 是的、中的模型和噪声仿真结果似乎就是这种情况。  

    随着频率的增加、通常趋势线表明需要较小的 R SOURCE 来降低 NF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dr Alan、找到 BUF802的更新后的输入参考电压和电流噪声图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流噪声上的标度是否正确? 数据表中的100 MHz 频率下对应的频率为~ 20pA/根 Hz。 此图显示的损耗要小得多。