This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA821:需要有关最大增益是1000还是10,000的最终答案

Guru**** 2505925 points
Other Parts Discussed in Thread: INA821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1295933/ina821-need-a-definitive-answer-on-whether-the-maximum-gain-is-1000-or-10-000

器件型号:INA821

您好、我看到过标题为"INA821:可实现的最大增益:1000还是10,000?"的主题 并阅读 Tamara Alani 的回应、"第一页上的段落不正确、我已经让团队知道更新此内容。" 但是、这是5年前的事、最新的数据表(2020年6月更新)在第一页仍显示为10,000、而性能数据全部停止在1000。 是否有人能够一劳永逸地就这一问题提供某种答案?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Paul、  

    产品数据表规格表中显示的增益范围为1到10,000。 增益为10,000时即为最大增益。  

    使用我们的在线工程师计算器、在如下所示的电源、Vref 和增益条件下、最大输入差分信号为+/- 1.785mV。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

    此致、

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、10,000是。 很好。 我已经下载了上述实用程序并开始运行。 看起来很有用、也是我早就应该找到的东西!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Paul、  

    没问题、请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通