This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:高侧电流检测

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC3302, AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1293973/amc1200-high-side-current-sense

器件型号:AMC1200
主题中讨论的其他器件: AMC3302AMC3301

我计划使用 AMC1200和分流电阻器来感应 PV 电流。 我有5V 独立稳压器用于为 VDD1和 GND1引脚上的 AMC1200供电、还有其他用于 VDD2和 GND2的隔离式5V 稳压器。 PV 的负电源轨与 AMC1200的 GND1连接。  可以使用高侧模式来测量电流吗?
基本原理图如下所示:
I+来自 PV 正电源轨
i -将进入降压转换器的正电源轨、

I+和 I-连接到5MR R-sense

谢谢!

阿勒姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arham:

    这种情况可能不好。 请参阅数据表中所示的相对于 GND1的最大输入电压限值。  

    此常见问题解答中的隔离式电流检测设计注意事项可能会有所帮助: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164993/faq-isolated-data-converter-collateral-overview

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexander、我忘了告诉您 I+和 I-连接到5MR R-sense。 通过该 R-sense 的最大电流约为40A。
    我刚刚把图片附在了主帖子上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arham:

    PV+和 PV-之间的电压电势是多少?  

    如果执行高侧电流检测、输入电压电势将远大于 GND1。 我建议将 GND1连接到 PV+、以确保输入保持在输入电压共模范围内。  

    如果设计高侧电源时不允许这样、我建议考虑使用具有集成直流/直流转换器的 AMC3301或 AMC3302器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PV+与 PV-之间的电压是150V、如果我对 PV-和 GND1进行分离/隔离、它是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khyarul:

    否、因为输入和高侧 GND1需要以相同的电压为基准。