This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074H:TL074CNSR 和 TL074HIDR 之间的区别

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TL074H, TL074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1296994/tl074h-the-difference-between-tl074cnsr-and-tl074hidr

器件型号:TL074H
主题中讨论的其他器件: TL074

团队成员

他们认为使用 TL074HIDR 而非 TL074CNSR 、因为 TL074CNSR  将会停产。 他们想知道两者之间的区别。

1.关于电气特性、他们希望对比一下这些器件在 Vs =+/-15V 时的情况。  在数据表中、 TL074CNSR 的定义条件为:VS =(TL074CNSR VCC)–(VCC–)  =±15V、而 TL074HIDR 的定义条件为:VS =(VCC +)–(VCC–)= 4.5V 至40V (±2.25V 至±20V)。  这是否意味着可以使用 TL074HIDR 的特性 在 Vs =+/-15V 条件下对这些器件进行比较?

2.是否有这些器件的比较表?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅 SOP 封装已停产。 如果改为使用 SOIC 封装、则可以使用具有完全相同电气特性的 TL074CDR (G4)或 TL074IDR。

    1. TL074H 规格是整个电源电压范围内最坏情况下的值。 所以它们在±15V 下也是有效的、您可以将它们用于比较。

    2. TL074具有 JFET 输入;TL074H 是 CMOS 器件。 除了噪声外、后者具有更好的特性。