This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:能否支持在高侧和低侧双向使用?

Guru**** 2930520 points

Other Parts Discussed in Thread: INA231, INA232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1296505/ina231-can-it-support-bidirectional-usage-at-both-high-side-and-low-side

器件型号:INA231
主题中讨论的其他器件: INA232

INA231被声称是双向器件。 它能否在低侧支持双向电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "−"意味着它可以测量反向流动的电流、即 IN+具有低于 IN m Ω 的电压。 在整个共模电压范围内、高侧和低侧配置均支持此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯!

    yuan、

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但典型的应用是在低侧使用时将 IN-和 GND 连接在一起。 如果电流从 IN-流向 IN+、IN+电压将为负。 这是否超出常见电压规格?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这将超出共模电压范围。

    可以将 INA231的 GND 连接至较低的电压。 或者使用一些可以低至−0.3V 的其他器件(例如 INA232)(如果这足够的话)。 或将差分放大器与 ADC 相结合。