This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:可变输入电压

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1296763/ina219-variable-input-voltage

器件型号:INA219

您好!

该器件是否能够 在可变(1s 电池3.0V - 4.2V)输入电压范围内保持精度? 数据表中的图7显示了 INL 与 Vin、但有任何 Vos 与 Vin 的数据吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA219被归类为"零漂移"器件。

    零漂移放大器采用独特的自校正技术、可提供超低输入失调电压(VOS)和接近于零的随时间推移和温度变化的输入失调电压漂移(dVOS/dT)、适用于通用应用和精密应用。

    您可以预期这些值等于或非常接近数据表中给出的值、因为不同 Vin 值的影响对 Vos 的影响可以忽略不计。

    此致、

    天使