This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32404RHFEVM:LMH32404 EVB 上的平衡-非平衡变压器连接

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH32404RHFEVM, LMH32404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1295793/lmh32404rhfevm-balun-connection-on-the-lmh32404-evb

器件型号:LMH32404RHFEVM
主题中讨论的其他器件: LMH32404

您好!

我已查看 LMH32404RHFEVM 的原理图。

输出平衡-非平衡变压器(Coilcraft 的变压器:JA4220-ALB)是否有 错误的连接方式?

此变压器引脚排列与 Coilcraft 数据表中相同:

因此、差分线路应连接到变压器的引脚2和3、而单端输出应从引脚1或4获取、而另一个引脚接地。

我是对的、还是漏掉了一些东西?

谢谢

萨里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sariel、

    问得好!  平衡-非平衡变压器和变压器可能会令人困惑、尤其是在从他人或公司解读原理图时。  虽然直觉可能建议应始终以"垂直"方向连接平衡-非平衡变压器(请参阅链接文章图3中的电压平衡-非平衡变压器)、但在 LMH32404RHFEVM 等情况下、使用的"水平"方向对电路应用来说没有意义。

    由于信号传输需要从差分信号转换到单端信号(或平衡到不平衡)、因此变压器与差分输出信号串联在一起。  这可能看似违反直觉、因为这"似乎"是直接到 SMA 连接器的输出信号的"短路"。  但是、实际发生的情况是:变压器(平衡-非平衡变压器)用于当前的平衡-非平衡变压器配置。   您可以在下面的文章中了解一些有关电流平衡-非平衡变压器的知识;我将留给您详细探究理论。

    本质上、电流平衡-非平衡变压器配置最适合 LMH32404RHFEVM;阻抗匹配由选定的电阻器处理、并允许 OUT+ SMA 连接器进行差分至单端转换。  如果需要差分输出信号、可以移除变压器 T1、T2、T3和/或 T4并将其短接到输出线路。  同时注意拆焊 R2、R7、R16或 R27、具体取决于所拆除的变压器。  这些电阻器将信号短接至 GND。

    https://blog.minicircuits.com/demystifying-transformers-baluns-and-ununs/

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Alec。

    您能否分享您在答复中提到的文章? 它没有包括在内、我渴望阅读和了解更多信息。

    此致、Sariel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sariel、

    这篇文章应该在我的上述答复中链接。  我已经在这里添加了它,只是为了确保我不会让它丢失.

    https://blog.minicircuits.com/demystifying-transformers-baluns-and-ununs/

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您、Alec。

    在进一步深入研究电流平衡-非平衡变压器之后、您能解释一下为什么电流平衡-非平衡变压器配置被视为更适合 LMH32404RHFEVM 吗?

    萨里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sariel、

    使用的电流平衡-非平衡变压器非常适合高频操作、包括射频。  电流平衡-非平衡变压器是电容耦合的、允许进行单端到差动或差动到单端的转换。  本文档中的 Marki 简要介绍了物理和电磁学:

    e2e.ti.com/.../balun_5F00_basics_5F00_primer.pdf

    LMH32404专为激光雷达和激光测距应用而设计。  我可以联系我们的 LMH32404RHFEVM 设计人员了解有关平衡-非平衡变压器选择的说明。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    当然、我渴望了解使用此平衡-非平衡变压器与 LMH32404连接时的初始注意事项。

    如果我选择外部(宽带) 电压型平衡-非平衡变压器 连接到 LMH32404RHFEVM、同时绕过板载安装平衡-非平衡变压器、与使用安装的平衡-非平衡变压器获得的结果相比、它是否会影响测得的带宽或输出噪声密度?

    此致、

    萨里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sariel、

    当然欢迎您使用电压型平衡-非平衡变压器或变压器。  您会需要匝数比为1:1的变压器。  您还可以使用外部平衡-非平衡变压器或变压器选择输出到 OUT+和 OUT-。  实际的变压器并非理想变压器、确实充当了跨频率的滤波器、因此您需要检查变压器频率响应的插入损耗和数据表参数。

    我的一名团队成员在相关主题中探讨了一些一般性 LMH32404问题、包括您关于变压器与平衡-非平衡变压器使用的问题:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1218297/lmh32404-filter-and-balun-problems-with-lmh32404

    此致!

    亚历克