This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214-Q1:REF 引脚高阻抗会影响输出具有噪声或不稳定

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1295584/ina214-q1-ref-pin-high-impedance-will-impact-output-have-noise-or-not-stable

器件型号:INA214-Q1

您好、

我的客户发现 Ref 引脚悬空或给它3.5k Ω 时会看到输出信号具有10kHz 异常噪声、因为这个 pic

其原始电路连接为 REF 引脚和 GND 引脚连接在一起、然后连接到 RTN (系统 GND)、但 REF 引脚和 GND 引脚断开(未连接 RTN)将看到类似 pic 的输出。

有两个问题、

Q1.为什么输出会如此?

Q2.输出引脚是否由 REF 引脚或 GND 引脚引起该噪声,或两者都会影响?

然后、他们尝试在上电之前使用 GND/REF 与 RTN 之间的自动电阻器连接、并按不同的电阻器值提供三部分。

蓝色的为3.5k Ω

绿色的电阻器小于1欧姆

橙色信号为10千欧

他们对这个结果有2个问题、

问题3: 为什么第3节(橙色)也是高阻抗、输出结果无法与第1节(蓝色)类似   

Q4.在上电前、GND/REF 引脚至 RTN 状态会影响输出引脚的性能、以及其根本原因是什么? (因为第3节也具有高阻抗、但输出没有任何风险)  

请帮助评论这些4quesion。 谢谢!

埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵富

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    我们将对此进行研究、并将在我们周末度假回来时为您提供最新信息。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须始终连接 GND 引脚。 断开连接会使接地电流流经 I/O 引脚的 ESD 钳位二极管、这会超出绝对最大额定值、并可能损坏器件。

    INA214-Q1内的电阻器进行了精确校准。 但是、如果 REF 引脚悬空或连接到外部电阻器、正输入和基准电压之间的有效电阻将不再与负反馈电阻匹配、输出电压受共模电压的影响、并且很容易拾取噪声。

    在 GND/REF 引脚未正确连接时、预计会出现您看到的奇怪波形。 防止出现这些问题的唯一方法是连接 GND/REF 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    正如您提到的、REF 引脚必须连接到 GND、以确保低阻抗。

    但是、我的客户为什么要进行测试到仿真3部分、以便让 REF 阻抗从高电平变为高电平。

    只是加电开始部分1 3.5k 欧姆会看到非常明显的噪声输出,但部分3 (橙色)到10k 欧姆不会看到太多的噪声?

    这是我的客户提出的问题3为什么在 REF 引脚上开始高阻抗的上电会看到噪声,但通电后在 REF 引脚上打开高阻抗(第3节橙色)将不会像第1节(蓝色)那样看到?  

     

    埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    器件接地引脚和旁路电容器应直接连接到系统接地端、而不是通过电阻器。 在这种情况下、REF 引脚和 GND 之间的电阻器不会产生噪声、即使此类电阻器会导致直流输出误差、应避免使用。  

    此致、Guang