This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:异常寄存器数据(FFF8)

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1296731/ina3221-abnormal-register-data-fff8

器件型号:INA3221

大家好、

客户在操作过程中遇到异常的数据。 该寄存器是所有位1。

详细说明如下:

如上所述、两个 INA3221的第一个通道上将存在异常值4294、当5秒后再次监测时、该值将恢复正常。 硬件信号质量测试未发现问题。

Beagle 协议分析器用于捕获数据、如下所示。

当发现错误时、01寄存器中的所有有效数据位都设置为1、并将数据引入驱动器、计算结果与实际异常值4294一致。

您能否帮助分析哪种根本原因会引入这种异常数据?

非常感谢。

此致、

马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    您的代码似乎没有正确处理二进制补码数字。 十六进制值0xFFF8实际上是一个非常小的负数、而不是一个较大的正数。 具体而言、0xFFF8将为十进制值-8。 去除最后3位后、十进制的实际分流电阻值为-1、即负电压的1LSB (即40µV μ V)

    此致、

    米奇