This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3801:TLV3801输出电压问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3501, TLV3801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1292542/tlv3801-the-problem-for-tlv3801-output-voltage

器件型号:TLV3801
主题中讨论的其他器件:TLV3501

大家好、我 为 TLV3501设计了基波电路、但 Q 和 Q bar 输出的输出电压分别为350mV 和250mV。  仿真和指令全部说明它应该是1.08V 和1.42V、我想知道它发生了什么情况、 我们的电路是相同的。

另一个问题是、我发现如果我在 V-输入端设置一致的直流、实际基准就是该电压的一半、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 您是如何进行测量的? 示波器上有50欧姆或高阻态终端? 您是否可能采用交流耦合?

    对于第二个问题、 听起来示波器在50欧姆端接、但发生器/输入信号本身未设置为50欧姆负载。 则需要与之匹配。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生

    感谢您的答复。 根据您的建议、 发生器/输入信号本身设置为高阻态负载。 现在、我 在示波器上设置高阻态端接是正常的。

    另一个问题是、我打算将其用作比较器。 将基准电压设置为30mV 为 V-、将信号设置为 V+。 事实上、我发现、当信号可能为32mV 时、LVDS 输出出现、但是在信号达到40mV 之前、输出是不稳定的、那么如果信号大于40mV、输出 是稳定的、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 请注意、TLV3801的内部迟滞为2mV、典型失调电压为+/- 0.5mV、最大失调电压为+5mV。 因此、您的信号可能需要比基准高几毫伏、以"克服"它、从而使输出能够做出响应。