This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:适用于汽车部件的 INA231

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: INA238, INA226, INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1297670/ina231-ina231-for-automotive-parts

器件型号:INA231
主题中讨论的其他器件:INA238INA226

您好、支持团队

我们是否有适用于 AEC-Q100器件的 INA231AIYFFR?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!  

    很遗憾、我们没有 INA231-Q1器件。 但是、INA231是 INA226的版本、它具有 Q1器件。 然而、它不采用 WCSP 封装。 此外、INA238是 INA226的更新版本、也具有 Q1器件。 如果您告诉我最重要的因素、包括准确度、尺寸、价格等、我可以为您提供更好的建议。  

    此致!

    穆罕默德