This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML-SP:5962R9673801VXA 和5962R9673802VXA 的差异

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1297805/lm139aqml-sp-difference-between-5962r9673801vxa-and-5962r9673802vxa

器件型号:LM139AQML-SP

您好!

请告诉我5962R9673801VXA 和5962R9673802VXA 之间的区别是什么

我在数据表中找不到两款产品之间的任何差异。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    区别在于耐辐射规格。

    5962R96738 01 VXA = LM139AWGRQMLV =高剂量率

    5962R96738 02 VXA = LM139AWGR L QMLV =低剂量("L")

    从电气角度而言、它们是相同的。 我不能说它们完全相同、因为芯片 ID 略有不同-但它们遵循相同的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 SMD 第1.5节