This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL081:TL081IP、uA741CP 和 LM741CN

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM741, TLV9301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1297544/tl081-tl081ip-and-ua741cp-andlm741cn

器件型号:TL081
主题中讨论的其他器件:LM741TLV9301

其他问题。

我还在考虑采用 LM741CN。
请告诉我以下信息、因为数据表中并未提及这些信息。
(1)在-20°C 到80°C 使用 LM741时、有哪些特性会偏离?
(2)输出电流(建议运行条件)
(3)输入偏移的温度系数(TYP、MAX)
(4)失调电压可调范围
(5)输入失调电压零点电路

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kadoyama:

    1) LM741是0C 至70C 的器件、 TLV9301涵盖该温度范围。

    2) 2)数据表提到2k 负载和输出摆幅+/-10V、因此至少有5mA

    3) 3)数据表中未提供、但25°C 时的最大 Vos 为5mV、温度为6mV

    4) 4)答案和以前相同

    5) 5)根据图7.2、零点和通过一些电阻进入 V-的抽头之间的电位器