This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL081:TL081IP 和 uA741CP

Guru**** 2574475 points
Other Parts Discussed in Thread: UA741, TL081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1297496/tl081-tl081ip-and-ua741cp

器件型号:TL081
主题中讨论的其他器件:UA741

你好


我正在考虑采用 TL081IP 和 uA741CP。
请告诉我以下信息、因为数据表中并未提及这些信息。
(1)功率耗散(绝对最大额定值)
(2)当-20°C 到80°C 使用 uA741CP 时、有哪些特性会偏离?
(3)输出电流(建议运行条件)
(4)输入偏移的温度系数(TYP、MAX)
(5)失调电压可调范围
(6)功耗(电气特性)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kadoyama:

    在所有三篇文章中、为什么选择了 PDIP 包?  

    1) 1)请参阅 绝对最大额定值表的 工作结温、TJ 结温、150°、另请参阅 热性能信息 RθJA 结至环境热阻。 在环境温度已知的情况下、可以计算绝对最大功率耗散。 PDmax =(150C 至 Ta)/  RθJA

    2) uA741是0C 至70C 器件

    3) 电气特性表中的 Vom 提到2k 负载和+/-10V、因此至少是-5mA;  

    4) TL081的典型值为18uV/C、最大值不会产生15mV 的 Vos;uA741不说、但25C Vos 为6mV、温度为7.5mV、最大值。

    5) 5)我不建议使用失调电压引脚、因为没有新器件使用、因此未来某一天不会出现这些引脚。

    6)消耗是 ICC * VCC (总计)