This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180-Q1:INA180-Q1的电流计算

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1295894/ina180-q1-current-calculation-of-ina180-q1

器件型号:INA180-Q1

您好!

您能否给出通过电流检测放大器的输出电压获取流经 Rsense 的电流的公式。

我在设计中使用 INA180A2QDBVRQ1。 数据表中提到了增益误差因子和增益误差%、 但没有提到输出电流计算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chin、

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    我们将对此进行研究、并将在我们周末度假回来时为您提供最新信息。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    流经电阻器的电流会产生 I×Rsense 的压降。 该电压由放大器测量并以50倍的因数放大。 因此、Vout = I × Rsense × 50、而 I = Vout / (Rsense × 50)。

    检测电阻有一个误差(例如、1%)、输入引脚有一个偏移电压(150 µV 接近零)、而增益有一个误差(1%)。  ×、       µV              µV 电压为(I±(Rsense±1 %)×(50±1 %)、而 I =(Vout /(50±1 %)±150 μ V) / (Rsense ± 1 %) 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chin、

    请查看 Clemens 的回复(感谢 Clemens!)。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 和 Louis 的 回复